结果:找到"弱密码 修改密码 《网络安全法》",相关内容929条
  • 航芯技术分享|一文读懂什么是量子密码
  • 被喻为“重要数据保险箱”的安全芯片已经渗入人们生活的方方面面。随着5G、物联网、车联网的迅速发展,为安全芯片开启了新的应用场景,同时也带来了新的挑战。本文将带大家深入了解安全芯片的核心,后量子密码认证技术。安全认证技术概述安全认证技术是防止信息被篡改、删除、重放和伪造的一种有效方法。它使接收者能够识别和确认消息的来源和真伪。目前认证技术主要有4种:(1)数字摘要(2)数字摘要+对称密钥认证(3)数字摘要+非对称密钥认证(4)数字证书认证不过随着量子计算机的发展,现有的绝大多数公钥密码算法(RSA、Diffie-Hellman、椭圆曲线等)能被足够大和稳定的量子计算机攻破,也就是说目前基于非对...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片,量子 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:03:00
  • 什么是弱电工程,弱电系统由哪几部分组成
  • 安防系统是用来维护安全,进行安全管理的系统。安防系统是运用安全防范产品和其它相关产品所构成的设备集成系统,可以从现有的多品牌、多方式、多设备的安全防范系统中采集所有影响安全管理的数据,并提供数据提取、数据分析、决策支持、业务应用等。随着AI人工智能和5G的应用。让安防行业的技术呈现出一个跨越式的安防系统,但很多人在谈及弱电工程时就认为,它只是普通供电而已的系统。但是实际上,弱电系统的类型有很多种。弱电系统主要有两种类型。一种是国家规定的安全电压等级、控制电压等低压电能,可分为交流和DC,交流在36V以下,DC在24V以下,如24VDC控制电源或应急照明备用电源。另一类是承载语音、图像、数据等...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电工程 电系统 防系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-11-06 09:30:00
  • 网络标签——批量【部分】修改
  • 遇到了一个原理图,我需要克隆出来一个一样的,然后里面的网络标签原来是B1_XXXX命名的,我需要修改为B2_XXXX命名的。一个个改起来太麻烦了,想看下是否有批量部分替换里面的文本的功能,直接把全部的B1替换为B2。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 标签 批量 部分 发帖人:麦兜叔叔 发帖时间:2021-01-07 10:18:00
  • 如何在原理图中手动为元件引脚添加网络
  • 在原理图转成PCB,显示有未完成的网络,如检查确实有需要修改的网络,请问如何修改?以及如何新增和删除网络?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 如何 如何新增 如何删除 更新PCB 发帖人:Aimy 发帖时间:2020-03-19 13:48:00
  • 支持国密算法低功耗MCU芯片-RJM8L151
  • 采用WuhanRunjetic推出的超低功耗、高安全性的MCU芯片(RJM8L151),该芯片是增强型80C51内核的微控制器,工作功耗小于180uA/MHz,深度睡眠功耗5nA,外部唤醒小于5us并支持4路IO唤醒芯片,内部集成了12位高精度逐次逼近型ADC、2通道的多功能比较器、定时器、实时时钟(RTC)、看门狗定时器(WDT)、电源可编程电压检测(PVD)、中断控制器、硬件真随机数发生器、AES/DES/SM4硬件加密引擎及通信接口包括UATR、SPI、IIC、GPIO、ISO7816、JTAG等模块,具有性价比高、存储容量大、安全性高,功耗低、接口丰富等特点该控制的特点:1,超低功耗...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 单片机,MCU,国 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-02-28 14:03:00
  • 关于嘉立创小助手禁止返单增加密码的建议
  • 由于很多情况下都是由研发部人员对嘉立创小助手里的PCB资料文件进行统一管理,而采购部只管按最新的资料点击返单即可,PCB资料更新后,旧的资料由研发部人员点击禁止返单功能,然而小公司的管理制度不完善等外界因素导致研发部人员明明把旧的这个资料进行了禁止返单操作,就有人把禁止返单给解除了,然后继续下旧订单,从而导致灾难发生!!!为避免这些不必要的损失,建议嘉立创小助手里的禁止返单功能增加密码功能,在禁止返单操作时设置个密码,解除禁止返单时需要输入对应密码即可完美解决以上问题。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创 小助手 禁止返单 解除禁止返单 发帖人:慧谱仪器 发帖时间:2019-08-17 09:33:00
  • 数据安全应用方案简介
  • 21世纪,信息化蓬勃发展的年代,诸多企业拥有的IT设备也是越来越多,其中所存储的数据自不会少,于是数据安全问题也开始逐渐被人们重视。尤其是在中小型企业,由于人们保护数据安全的观念和技术的缺失,往往造成存储数据的丢失和损坏,给企业带来不必要的麻烦甚至经济损失。数据成为企业核心资产。创新型企业如滴滴、京东、淘宝,以及银行金融科技,大多数企业积累的数据往往会变成企业最重要的资产,不再是一个符号。“祸起萧墙”,重大的泄漏事件往往来自企业内部。数据泄漏往往是企业管理松懈而造成的。企业的生存说到底就是追逐利益的过程,而要想有利所图,那就要守护好我们付诸心血的存储数据,门有门锁,车有车锁,那保护数据需要什...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 数据,加型单片机 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-03 11:54:00
  • LCEDA原理图问题
  • 发现两个问题:1、昨天画了个原理图,修改了其中一个IC的引脚(增加引脚说明),并且保存退出,今天打开原理图时,系统又自动改成默认了,也就是说,在原理图中,修改的器件无法保存;2、为了画图方便,个别器件做了翻转(快捷键X),同样保存退出,今天打开原理图时,器件又自动翻转回去了,导致我原理图都乱了;以上两个问题是BUG吗?请尽快修复,昨天是白忙活了,本人也希望国产EDA能越做越好,所以也过来支持下,并不希望各种问题导致无法顺畅的使用而导致放弃
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 器件无保存 发帖人:LIU118 发帖时间:2019-05-19 14:20:00
  • 商城发出的找回密码邮件收不到
  • 缺陷:找回密码邮件收不到,其他类型邮件正常。此缺陷曾经造成我这个账号(当时仅绑定邮箱,未绑定手机)无法登录。我的账号问题在5月31日已经得到妥善处理,立创qq客服通过帮助我补绑手机解决问题。但我现在试验了一下,这个缺陷本身还是没修好。目前仍然无法使用邮件找回密码,只有手机找回好用。还请贵站开发继续安排修复,谢谢。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 找回 发帖人:shamiao 发帖时间:2018-06-14 10:36:00
  • 根据《网络安全法》,要求登录时验证登录人的身份(如手机号)
  • 各位客户:根据《网络安全法》的要求,论坛(社区)必须验证登录人的身份(如手机号验证就是其中一种)。因此我们今晚对登录这块进行了一个比较大的调整,当使用客户编号(或者手机号作为账号)登录的时候,要求输入登录人手机号码进行验证。由此带来的不便,我们非常抱歉。此外,我们近期陆续发现,有客户的账号因为弱密码,被人猜中,在社区发含有色情链接的帖子。对于弱密码的客户,我们强烈要求您修改密码(如在您登录的时候,系统检查到是弱密码,会严重建议您修改)。此外:如果同一个手机号码,在短时间内,用到了多个账号的登录,则系统会认为此手机号码存在异常,会被系统自动锁定,系统同时会认为这些被这个手机号登录过的账号存在异...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-06-08 22:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: